This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:在使用同一电路板进行测试时、IL 峰值有所不同

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484838/tps92515-q1-il-peak-different-when-test-with-same-board

器件型号:TPS92515-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 在 其项目中使用 TPS92515-Q1。 他们发现、在不同下电上电周期测试同一电路板时、他们发现 IL 峰值有时不同、导致输出电流精度无法满足要求。

 

请参阅数据表中的公式、它似乎与 VCST_Offset (tDEL)相关。 我的问题来回答客户电路板上的特定单个 IC、 VCST_Offset、tDEL 值是否会在不同的测试下电上电时更改、下电上电意味着上电和断电? 如果没有,你能提供更多的理想,为什么这发生?

  

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowei、  

    您已经在公式中列出了可能影响电流精度的因素。 例如、Rsense、电感其他值会随温度和类型的变化而变化。  

    此外、布线电阻会影响精度、因此从检测电阻到 VIN 和 CSN 布线时应小心。 由于检测电阻值通常以毫欧为单位、因此对 CSn 使用较短的开尔文连接、并将检测电阻尽可能靠近 VIN 放置。

    测得的精度为+/-2.6%、看来没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    我客户的问题是、为什么他们可以从同一个电路板获得不同的结果? 精度是否会在不同的测试周期内改变?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会由于温度和测量分辨率等原因而读取不同的值   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang

    Sch 和布局: e2e.ti.com/.../Single_5F00_BUCK_5F00_TPS92515.zip

    在相同设置、相同温度下捕获的电流:

    1035mA:

    983.5mA:

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在同一图中包含电感器电流、SW、COFF、VOUT、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及芯片和电感器的测试温度