This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:TPS62901在使用12V AGM 电池时熔断

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485509/tps62901-tps62901-is-blowing-up-when-using-12v-agm-battery

器件型号:TPS62901

工具与软件:

您好!  
您能告诉我问题是否已经解决、因为我有完全相同的问题吗?

此部件是否与使用12V 电池兼容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件可与12V 电池配合使用。

    您的原理图是什么?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完全随机的、当我将电路板连接到12V 铅酸电池(NP7-12 Yuasa)时、我的组件会出现干扰。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您是否使用长导线将其连接到电池。 如果是、您应在输入端添加一个较大的 EC 电容器。

    因为长导线会充当电感器并在输入端谐振。 这可能会导致 VIN 大于17V 并损坏器件。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:
    感谢您的答复。
    我使用的是短电线(30cm)。
    我将根据您的建议添加一个电容器、并且我还考虑在+12V 上添加一个串联电阻器(20欧姆)来抑制输入信号。
    你怎么看?
    你还有其他想法吗?
    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我认为30cm 不是短迹线。 我认为这是一个测试问题、在实际应用中不会发生。

    最好在12V 布线上添加一个1欧姆的电阻器、并添加一个 EC 电容器以进行阻尼。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的实际应用中、安装将是相同的。
    我将尝试使用电阻器和电容器。
    我是否也可以添加续流二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard K ö、

    是的。

    Colin