This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:当 PMIC 从深度睡眠模式唤醒时 EVM 会重新启动问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473899/tps6593-q1-issue-with-evm-reboot-when-waking-up-pmic-from-deep-sleep

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们通过将 AM62A7电路板置于深度睡眠模式、正在进行功耗优化、已成功实现。 此外、我们可以使用 GPIO 作为唤醒源来将其唤醒。

现在、我们也要将 PMIC (TPS6593-Q1)置于深度睡眠模式。 我们通过拉对实现了这一点 NSLEEP2 低电平信号。 但是、一旦我们设置好、就会在唤醒 PMIC 时出现该问题 NSLEEP2 HIGH 以将其唤醒、而不是从睡眠状态恢复、EVM 板会重新启动。

我们的目标是让 EVM 电路板在深度睡眠之前恢复运行、而不是重启。 我们的方法是首先将处理器置于深度睡眠模式、然后将 PMIC 置于深度睡眠模式、并在唤醒时首先唤醒 PMIC、然后唤醒处理器。 但是、一旦我们尝试唤醒 PMIC、主板就会立即重新启动。

对于如何防止重启和实现无缝唤醒的任何见解或建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    我将这个问题转给处理器团队、以便更好地提供帮助、因为他们是负责该特定 EVM 的团队。 从电源的角度来看、将 NSLEEP2引脚拉至低电平会将 PMIC 置于 S2R 状态、我认为这与处理器上的深度睡眠模式配合工作。 唤醒是问题所在、因此我将让处理器团队详细说明如何根据处理器来实现您的目标。

    BR、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    我们正在对此进行研究、星期四上午将作出答复。

    谢谢!
    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anshu ,期待响应.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    对于延迟、我们深表歉意。

    如果处理器正在进行完全重新启动、则可能需要深度睡眠的电源轨更多未激活、这可能会强制进行冷启动。

    在处理器处于深度睡眠状态且 PMIC 处于 S2R 后、哪些电源轨处于活动状态?

    谢谢!

    Anshu