This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:作为太阳能电池充电器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486113/bq25750-as-a-solar-battery-charger

器件型号:BQ25750

工具与软件:

大家好、

我目前正在设计一个将 BQ25750用作太阳能电池充电器的电路。 如果我使用数据表中的典型电路(第62页)、并且使 Vin 窗口尽可能大、比如说4.5V-30V、就会导致系统电压可能与 Vin 相同的问题。 这两个 VSYS 可以获得4.5V 电压。
我想克服这个问题、我应该移除 BATFET 并直接从电池获取 VSYS (读取 BATFET 的电池侧)。

根据数据表、SYS 引脚仅是一个输入引脚、将测量系统电压以控制 BATFET、或者它将在反向模式下控制降压/升压电路。

我的问题是:

  • 我对电路的看法是否正确? (是的、我知道太阳能电池板可以被视为电流源、因此电压会很快变得很高。 这样、我可以缩小 Vin 窗口、但在阴天、使用30Wp 太阳能电池板无负载的情况下测量到大约7V 的电压)
  • 在这种情况下、我是否仍需要连接 BQ25750的 sys 引脚?
  • 如果需要将此引脚连接到什么、是否需要连接它?
  • 我应该将其接地、连接到电池的 VSYS 还是 RAC 后面的 VSYS (就像在典型电路中一样)?

我希望有人能进一步帮助我吗?

此致、

Teun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teun、您好!

    1.是的,我认为这个设置是好的。 通过将系统负载与电池并联、您不必担心太阳能电池板的输出功率过载。

    2.是的、您仍需要连接 SYS 引脚。

    3和4. 与典型电路一样、将 SYS 引脚连接在 RAC 后面。

    请告诉我这是否合理、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的快速响应、您的回答对我有很大帮助。

    此致、

    Teun Noordkamp