This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:降压-升压转换器原理图评论

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485828/tps552892-q1-buck-boost-converter-schematic-review

器件型号:TPS552892-Q1

工具与软件:

大家好、我是一名学生、正在完成我的第一个降压/升压转换器设计。 我的规格如下:

VIN = 10-19V

VOUT = 12V

(max)= 5A

在订购 PCB 之前、我想验证一些我有问题的地方:

1. COMP 引脚的电阻+电容是否足够? 这是 Webench 电路设计人员为我创建的电路、但我在线找到的其他原理图具有更高的电阻值以及与串联 RC 并联的电容器。

2.电感器两侧是否需要缓冲电路?

3.输出电容对于大约400kHz 的开关频率是否足够? 我希望纹波尽可能小。

4. DITH/SYNC 引脚是否需要在它和 GND 之间连接一个电容器?

如果原理图有任何其他问题、请告知我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    感谢您联系我们。 以下是我的评论。

    1.建议在输入端添加一个 E-cap 以稳定输入电压。

    2.建议使用>16额定电压电容为 C3、以确保2 uF 有效电容为5V 直流偏压。

    Unknown 说:
    1. COMP 引脚上的电阻+电容是否足够? 这是 Webench 电路设计人员为我创建的电路、但我在网上找到的其他原理图具有更高的电阻值以及与串联 RC 并联的电容。

    您能为我提供输出电容器的器件型号以检查有效电容和 ESR 吗? 需要这些参数来计算补偿参数。

    Unknown 说:
    2. 电感器的每一侧是否需要一个缓冲电路?[/QUOT]

    是、建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 2.2nF+2.2 Ω(1206)。

    Unknown 说:
    3. 输出电容对于大约400kHz 的开关频率是否足够? 我希望纹波尽可能小。

    我认为这已经足够了。

    Unknown 说:
    4. DITH/SYNC 引脚是否需要在其和 GND 之间使用一个电容器?

    如果需要抖动功能、请在此处添加一个10nF 电容器。 如果不需要、只需连接到 GND。

    请参阅 EVM 用户指南和主页中的布局指南。

    此致、

    Mulin

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 以下是我的更新设计:

    关于您的评论:

    1.在输入电压上增加了一个100uF 的 E-cap、与在输出电压上增加了一个100uF 的 E-cap。

    2、C3的部件号为1206B475K500NT、额定电压为50V。

    关于我的问题:

    1.请随时为您提供 TI 推荐的备选器件。

    输出电容器器件型号:

    22uF、COUT1-3:GCM32EL8EF226KE08L

    100nF、CDECOUP:GRM155R71H104ME14D

    100uF、COUT_ELEC、E-CAP:EEh-ZK1V101XP

    47nF、CCOMP:GRM31M5C1H473JA01L

    300 Ω、RCOMP:ERA3AEB301V

    2.增加缓冲电路。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    为更大限度地减少输入电源环路、建议在输入侧添加一个0402 0.1uF 电容器。

    2.1206封装对于 C3来说太大。 C3应靠近 IC 放置。 您可以选择16V/0805电容器。

    3.建议的补偿参数:Rcomp=10k Ω、Ccomp=6.8nF、与一个 CHF=100pF 并联。

    4.确保遵循布局指南。

    此致、

    Mulin