This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:需要内部功率 FET 监控功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484689/tps1685-internal-power-fet-monitor-function-is-needed

器件型号:TPS1685
主题中讨论的其他器件:TPS1641

工具与软件:

嗨、团队:

抱歉、这不是一个具体问题、是电子保险丝的一般问题。

我们是否有在内部功率 FET 漏源短路时向 CPU 报告功能的电子保险丝? 电子保险丝中的内部功率 FET 有时短路、因此我的客户使用保险丝来保护电子保险丝中的内部功率 FET 短路。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    我们提供 TPS1641电子保险丝、可检测输入-输出短路并相应地更改 FLTb 引脚。 如果发生任何其他故障、该引脚也会变为低电平。

    您能分享一下自己的运行条件吗? 我可以看到是否有任何高电流电子保险丝也具有类似的功能(根据您在该线程中选择的器件、我假设您需要高电流电子保险丝)。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的答复。 输入-输出短路是我的客户所寻找的功能。 我的客户希望电子保险丝中能够测量负载电流。

    输入电压:12V

    电流限值:30A ~ 40A (首选)。

    EE (终端设备)是中端服务器。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    大多数电子保险丝中都存在电流监测功能。 大多数器件都不存在 IN-OUT 短路检测。 接下来我看一下高电流电子保险丝输入/输出短路检测的相关内容。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    大电流电子保险丝器件中不存在 IN-OUT 短路检测。 如果客户想要实现此特定功能、可以使用比较器。

    此致、
    Arush