This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10504:组件上的数据代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486190/lmz10504-data-code-on-component

器件型号:LMZ10504

工具与软件:

您好!

关于组件 LMz10504TZX-ADJ/NOPB、我需要知道数据代码是否打印在组件上。

如果是、我需要对如何读取它进行编码。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    感谢您联系我们。

    可以从组件标记检索日期代码信息。 但是、如何解码组件标识是 TI 专有信息。

    如果您对特定组件/批次有疑问、请根据如下所示的组件标记提供 XXXXXX 字符串。 然后、我们应该能够为您提供相应的生产日期代码。

         +--------------- +
         !           !
         !   XXXXXX G3.      !
         !  LMZ10504       !
         !  TZ-ADJ        !
         !           !
         !  o          !
         +--------------- +
          O - 引脚1

    谢谢你

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    谢谢你。

    部件上的批次显示为45COLVG3 (参见附图)

    数据代码是什么?

    您是否有读取数据代码的规则?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    此组件的相应生产日期代码应为2024年5月。

    如前所述、从元件标识中读取生产日期代码的规则是 TI 专有的、不能共享。

    谢谢、此致、

    Yann