This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:TPS2419漏电流

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455449/tps2419-tps2419-leakage-current

器件型号:TPS2419

工具与软件:

尊敬的 TI

关于 TPS2419电路、为什么当 V1开关关闭而 V2开关打开时、12VCAP 输出大约为1.2V?

我们已确认 TR515的栅极信号为0V。

我怀疑 IC510的漏电流是造成该问题的原因、因此我将一个1kΩ 电阻器放在12VCAP 和 GND 之间并对其进行检查、但它大约是0.6V。

我应该如何采取对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是由于内部从 C 到 A 的泄漏造成的。

    泄放电阻器应尽可能减小12VCAP 上的电压累积。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven Dhir、

    请提供从 C 到 A 的泄漏电流的规格值和实际测量数据
    电压条件为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于 TPS2419的 EVM、因为您已经准备好了电路板、您是否可以在图中所示的路径中添加电阻器并检查它们之间的压降?

    这将有助于了解电流进入和离开。 您可以在安装和移除外部 MOSFET 的情况下重复此实验。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在未安装 TR515的情况下、我确认已生成 IC510 C:灌电流4.23mA IC510 A:拉电流0.79mA。

    作为 IC 特性、这些电流值是否正确?

    我正在确认栅极关闭。 下表中的"有源区域的栅极"中是否包含栅极关闭条件?

    如果不是、请告诉我们栅极关闭条件下的 A 电流值和 C 电流值。

    阴极侧的电压要求为12V。

    从 C 到 A 的漏电流路径是怎样的?

    它是否主要由电阻+二极管(泄漏)导致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温馨提示:我们尚未收到您的回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven Dhir、

    这是一个重要的问题,请回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还能测量栅极和 BYP 电压吗。

    接下来、您可以将 EN 电阻梯连接到 C 并重复该测试吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven Dhir、

    测量了 TPS2419的端子电压。

    (1)在电路更换之前

    A[V] C[V] 栅极[V] BYP[V] EN[V]
    0.657. 11.915. 0.016 11.070 0.657.

    (2)修改电路后 (将 EN 电阻连接到 C)

    A[V] C[V] 栅极[V] BYP[V] EN[V]
    0.655. 11.910. 0.014 11.063. 2.929

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ANODE 引脚的漏电压是否为1.2V? 我们现在具有0.6V 的设置发生任何变化。

    另外、感谢电压水平。 我将继续找到泄漏路径。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实有一些从 C 到 A 的泄漏路径、此路径由一些二极管导致、并且由于值非常低而无法量化。

    使阳极保持悬空是导致电压升高的原因。 添加1MEG 范围的下拉电阻器应该会有所帮助、而且您不会看到电压。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven Dhir、

    我知道二极管泄漏电流值。
    我按照建议添加了1MΩ Ω 下拉电阻器、但 A 电压产生了1.36V。
    使用47kΩ 下拉电阻器时、A 电压为0.00V、使用22kΩ 下拉电阻器时、A 电压几乎为0V。
    我想将 A 电压保持在尽可能低的水平(如果可能的话、为0.3V 或者更低)、借助1MΩ Ω 的下拉电阻器、A 电压不会下降。
    如果下拉电阻器过小、将导致稳态损耗、那么除了下拉电阻器之外有没有其他对策?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    泄放电阻器是唯一的对策。 泄漏无法停止。

    此致、

    Shiven Dhir