This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:PSEL 和 OTG 建议

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486243/bq24196-psel-and-otg-recommendation

器件型号:BQ24196

工具与软件:

您好!

BQ24196 数据表指出:  

" bq24196具有 PSEL。 它直接获取 USB PHY 器件输出来决定输入是 USB 主机还是充电端口。"

请 根据连接到我的设备的不同、推荐控制 PSEL 和 OTG 引脚以实现不同充电电流的方法:1) USB 电源(充电端口) 2) iPad 或笔记本电脑

是否可以在没有将 PSELD 连接到 USB D+的情况下实现上述操作?

谢谢

Volodimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Volodimir、

    请按照表2设置 PSEL/OTG。 bq24196输入电流限制检测。 这用于适配器插入时的初始输入电流限制设置、主机稍后可以通过 I2C 修改它。

    谢谢!