This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:流经内部 MOSFET 的体二极管的最大电流 HALFBRIDGE?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486279/tps62133-max-current-through-the-body-diode-of-the-internal-mosfet-halfbridge

器件型号:TPS62133

工具与软件:

TPS62133电源的+5V 输出上连接了 Raspberry 3B+。 在某些情况下、Raspberry 能够通过外部5.2V/2.4A 电源通过 USB-C 连接器并行供电。  
外部5.2V 电源以及 TPS62133的输入电源(8V2)均由24V 主电源供电。
在短暂的上电/断电周期内(最大50ms)、电源(最大1A)可以流过 TPS62133的体二极管。
在 TPS62133的数据表中、我们没有发现体二极管的规格!

有人可以告诉我们 TPS62133体二极管的规格吗?
反向电压源(输出电压高于输入电压)期间 TPS62133的行为如何?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压转换器具有死区时间、电流会流过体二极管。 因此、只要电流处于最大输出电流范围内、体二极管就没有问题。

    禁止 VOUT 高于 VIN+0.3V、否则高端微控制器的体二极管将导通、电流非常大。

    谢谢!

    Colin