This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:我们是否可以在无电池的情况下将 BQ25886用作升压转换器?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486080/bq25886-can-we-use-bq25886-as-a-boost-converter-without-a-battery

器件型号:BQ25886

工具与软件:

大家好!

我的客户正在考虑在不带电池的情况下使用 BQ25886。

当 VSYS 和 VBAT 引脚短接时、它可以运行 输出电压为5V 至8.4V 的升压转换器。

是否可以在不使用电池的情况下使用此方法?

如果您能就是否推荐这项建议发表意见、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryusuke:

    VSYS 很难保持在8.4V。  

    谢谢!

    宁。