This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:SS 引脚电容器设置问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486240/tps82130-ss-pin-capacitor-setting-problem

器件型号:TPS82130

工具与软件:

嗨、团队:

客户具有的 紧急问题 关于 CSS 设置。 特征值 80nF 电容器 当电路中使用的 Vref 为1.25V 时、实现40ms 软启动。 根据数据表建议的计算方法、80nF 是器件级可接受的。

问题:

1:是否  在器件级别可以使用80nF 电容器?

2: 如果软启动时间设置太长、对器件的潜在影响是什么?

此致、

Damon Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    可使用80nF。 在40ms 软启动期间、IC 功能不存在风险。

    谢谢!

    Colin