This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:LT8349的替代产品

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485909/tps61022-replacement-for-lt8349

器件型号:TPS61022

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找手持设备的升压解决方案。

请根据以下标准推荐最合适的 LT8349替代产品。

 输入为1节电池

 -如果最大 VOUT 接近6V 就更好了

 - IOUT 应为6A 或以上。

 - 如果产品支持真正的关断功能就更好了。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    雷将于明日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

     单节电池的最低电压是多少?

    没有发布的器件具有与  LT8349类似的规格/功能。

    TPS61022可 采用单节电池输入、最大输出电压为5.5V。 它具有 真正的关断功能。 但最大输出电流小于要求、当 Vin = 2.5V、Vout = 5V 时、保证的最大输出电流约为3A。

    此致

    Lei