This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:禁用时输出是否隔离?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485518/tps61023-is-output-isolated-when-disabled

器件型号:TPS61023

工具与软件:

输出是否在关断状态下被隔离或输出端是否出现输入电压?

另一个问题是为什么在数据表中指定这样的高饱和电流电感器、我认为2A-3A 就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    雷将于明日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在关断模式下隔离输出。

    对于电感器的 Isat、您可以参考数据表中"8.2.2.2电感器选择"的以下公式、并确保 Isat 在应用的所有工作条件下大于 IL (P)。 无需选择与数据表表表表表表8-2一样大的 Isat 电感器。  

    此致

    Lei