This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:TPS65133DPD:UL 认证

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485120/tps65133-tps65133dpd-ul-certification

器件型号:TPS65133

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望你做得好。

我目前正在评估 TPS65133DPD 用于将在美国市场推出的产品。

作为我们法规合规流程的一部分、我们需要确认此组件是否具有 UL 认证 安全认证。

您能否提供以下信息?

  1. 执行 TPS65133DPD 用户体验 UL 认证
  2. 如果是、您能否共享 UL 文件编号 或任何相关文档?
  3. 如果否、则表示是否已对组件进行了测试 IEC/UL 62368-1 或其他安全标准进行认证?

非常感谢您的及时响应、因为此信息对于我们的合规流程至关重要。

提前感谢您的支持。

此致、
Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    请允许我留出一些时间来检查我们是否有此认证。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    感谢您的答复。
    请在确认后分享该信息。

    BR

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    规格。