This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:3V 至36V 输入、1V 至15V 输出、2.5A 同步降压电源模块

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486217/tpsm33625-3-v-to-36-v-input-1-v-to-15-v-output-2-5-a-synchronous-buck-power-module

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 Shalini。 对于我们的当前项目、我们需要使用 LTSpice 模型来进行电路设计仿真。 虽然我们已经有 PSpice 模型、但我们特别需要 LTSpice 模型来确保与我们的仿真环境兼容。 您能否提供所需组件的 LTSpice 模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们 无法提供将在除 TI SPICE 之外的仿真器上运行的模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用哪种工具进行仿真? 如果您有任何想法、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件的产品页面上提供了一个 TI SPICE 模型。

    您可以下载 TI SPICE 和模型。

    谢谢