This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何取消 IT 使能

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486005/bq34z100-r2-how-to-cancel-it-enable

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我可以取消 IT Enable 命令吗?
我意外发送了 IT 使能命令、但没有执行 SLUA334B 中所述的过程、因此我想重新开始学习过程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能不是唯一的方法、但它是我知道的唯一方法-编程一个干净的固件。 因此、我经常创建"golden"文件、以便在需要时返回到之前的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuo

    要禁用 IT 启用命令、您需要位于电量监测计内的 ANSALD 中、然后转到 learnedstatus ():0x63、将 bit 2 (位)设置为0、将 bit (位)设置为0 (在 BQStudio 中从绿色设置为红色)



    谢谢!
    艾伦