This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28z610

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486232/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 BQ256720EVM 板、具有2节锂离子电池配置(3.7V、4000mA、4.52)。 在通过 Battery Management Studio (BMS)监测系统时、我观察到以下问题:

  • 电池百分比显示:
  • 尽管正确显示了电压、电流和温度值、但电池电量百分比始终显示为100%。 您能否提供有关准确配置电池百分比的详细指导?
  • 化学成分选择:
  • 考虑到我使用的是2S 配置的锂离子3.7V 4000mA 电池、为了获得最佳性能、我应该在 BMS 中选择哪种电池化学参数?
  • GG.CSV 文件请求:
  • 如果您有适合2节锂离子电池配置的可正常工作的 gg.csv 文件、如果您能分享、我将不胜感激。
  • 电压校准问题:
  • 在电压校准期间、我遇到一个错误、指示"电芯1电压超出范围"。 您能否就正确的电压校准所需的正确值和步骤提供建议?

如能提供逐点指导以帮助有效解决这些问题、我将不胜感激。
感谢您的时间和支持。

此致、
Syam