This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:标志的 CHG 位始终为高电平。

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485433/bq34z100-the-chg-bit-of-flags-is-always-high

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我使用 LFP 电池完成了学习周期。
我创建了一个黄金映像、创建了一个 srec 文件、然后将其下载到另一个板上、并正在使用它。
在使用过程中、电池电源已断开连接、因此我再次下载了黄金映像并校准了 CC 偏移、电流、电压等
从这里来看、电流与实际测量值不同、Flags 的 CHG 位始终为高电平。
使用电流表测得的实际电流消耗为4A、但在 Bqstudio 中低于1A。 仅将电源连接到 BQ34Z100时 CHG 位始终为高电平有什么问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochul:

    GPC 选择工具与电池的误差百分比差异是多少、在需要获取定制的 chemID 之前、误差应低于3%。 似乎您的电池组上的调节在系统中关闭、这可能会导致 A CHG 位被标记为高电平。 我还会查看您的费用子类寄存器、以确认您的系统没有超出范围。  



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPC 使用的是400。
    存在大约9%的偏差、但学习周期和使用没有问题。
    重要的一点是、到目前为止、我一直在正常使用电池电量监测计。
    我重新下载了 golden 映像、然后出现问题。
    电流消耗表示为​​实际测量值的约12.5%。 (8倍差异)
    充电位在放电时始终开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochul:

    这是出乎意料的情况、您的电池电量监测计能够在偏差为9%的情况下通过学习周期、最不可接受的是5%(仅使用编程的 ChemID 电池电量监测计)、即使这样也是一个严重问题、并且需要在后端进行一些操作。 更可能发生的情况是、在校准选项卡中未执行正确校准、从而导致 ChemID 错误和电池学习周期错误通过。 我会重新进行校准、然后查看您之后 ChemID 是否可以获得较低的值差异。 在最坏的情况下、您需要联系当地的德州仪器(TI) FAE 以对电芯进行表征。 您在系统中使用哪种类型的电池化学成分。

    谢谢!
    艾伦