请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ41Z90 主题中讨论的其他器件:BQ25750、LM5176、 BQ24172、
工具与软件:
尊敬的团队:
我们的客户将 BQ25750与 LM5176一起使用、他们想知道我们是否对此有任何建议 2s 电池 .
充电器板(bq24172 EVM)
- VIN:12V
- VOUT: 12V/100W 或电池6V-8.2V/100W
- 工作温度范围:0° 至35°
- 系统内部温度: 50°
降压/升压(LM5176 EVM)
- 输入电压:6V-12V
- VOUT: 12V/90W
- 工作温度范围:0° 至35°
- 系统内部温度: 最高 50°
此致!
梁仔