This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:推荐电池

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, BQ25750, BQ24172, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485864/bq41z90-battery-recommendation

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件:BQ25750、LM5176、 BQ24172、

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的客户将 BQ25750与 LM5176一起使用、他们想知道我们是否对此有任何建议 2s 电池 .  

充电器板(bq24172 EVM)

  1. VIN12V
  2. VOUT 12V/100W 或电池6V-8.2V/100W
  3. 工作温度范围:0° 至35°
  4. 系统内部温度: 50°

降压/升压(LM5176 EVM)

  1. 输入电压6V-12V
  2. VOUT 12V/90W
  3. 工作温度范围:0° 至35°
  4. 系统内部温度: 最高 50°

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、  

    电池电量监测计 BQ41Z90需要3节串联电池才能正常运行、但任何锂基电池都是首选。 电池单元是用户定义的对象、需要在内部进行定义。 德州仪器(TI)电池电量监测计对许多电芯进行了表征、我们也可以使用常见的锂电池、甚至可以使用外来的电池化学成分。  

    谢谢!
    艾伦