This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:退出 UPDATE_CONFIG 模式后的等待时间

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486023/bq76952-waiting-time-after-exit-update_config-mode

器件型号:BQ76952

工具与软件:

嗨、团队:

客户进入 UPDATE_CONFIG 模式以配置 RAM 数据、然后退出 UPDATE_CONFIG 模式、客户是否应该等待器件初始化? 以及他们应该等待多长时间才能继续发送命令?

我在数据表中找到了启动时序、不确定客户是否需要在  退出  UPDATE_CONFIG 模式后等待以下时间。

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    退出 CONFIG_UPDATE 模式可能需要大约1000us 或更长的时间、具体取决于当时的系统运行情况。 表9-2. 命令/子命令运行时间 技术参考手册中显示了这一点

    此致、
    Alexis