请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2054B 工具与软件:
嗨、团队:
在数据表的6.5电气特性中、Rds (on)值被列为70mΩ(典型值) 和135mΩ(最大值) 在以下条件下:
VI (IN)= 5V 或3.3V、IO = 0.5A、-40°C≤TJ≤125°C

但在图6-11中、VI = 5V、IO = 0.5A 和-40至125°C 时的静态漏源开启状态电阻约为59至103mΩ。

这两个值之间的区别是什么?
此致、
Hiroshi