This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2054B:关于静态漏源导通状态电阻

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485843/tps2054b-about-static-drain-source-on-state-resistance

器件型号:TPS2054B

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表的6.5电气特性中、Rds (on)值被列为70mΩ(典型值) 和135mΩ(最大值) 在以下条件下:

VI (IN)= 5V 或3.3V、IO = 0.5A、-40°C≤TJ≤125°C

但在图6-11中、VI = 5V、IO = 0.5A 和-40至125°C 时的静态漏源开启状态电阻约为59至103mΩ。

这两个值之间的区别是什么?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    在图表中、我们提供了典型值和最大值。 图6-11显示了 RDSon 和温度之间的详细关系。 您可以看到 103mΩ< 135mΩ、声称为最大值。

    BR、

    Ke Wang