This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751D:EEPROM 更新代码示例问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480792/tps25751-tps25751d-eeprom-update-code-example-issue

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS26750

工具与软件:

您好!

我目前刚设计了一个带有 TPS25751D 的电路板、该电路板的 I2Ct 总线连接到 MCU、I2Cc 总线连接到 EEPROM 和 BQ25792。

我正在尝试根据"TPS25751和 TPS26750 EEPROM Update over I2C"应用手册( https://www.ti.com/lit/an/slvafl1/slvafl1.pdf?EEPROM=1740676504703)为 MCU 编写一个可更新 EEPROM 内容的代码、以便在引导时在 TPS25751D 上加载正确的配置 ts

然而,在源代码示例中,几个结构类型和宏没有明确定义,这使我无法编写 c 驱动程序:  

您能告诉我在哪里可以找到这些结构和宏的定义吗?

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纪尧姆、您好!  

    感谢您联系我们!

    我将对此进行研究、并在星期三之前提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我最后发现、与 TPS25751的命令相比、TPS26750 TRM 提供了有关 te FLxx 命令的更多信息: www.ti.com/.../slvucr7.pdf

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!  

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 TPS25751 TRM 将在不久的将来使用 FLxx 命令进行更新。  

    此致、  

    Aya Khedr