This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:NRND - DP ALT 模式替代部件

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487087/tps65987ddk-nrnd---dp-alt-mode-alternative-part

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987

工具与软件:

我注意到 TPS65987DDK 的状态刚刚更改为 NRND。 是否有用于实现 DisplayPort ALT 模式的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、  

    感谢您联系我们!

    我们很遗憾地通知您、由于 TPS65987/TPS65988不再符合最新 USB-IF 合规性规格、因此不推荐在新设计中采用该器件。 TI.com 目前尚不提供支持直接交替模式的替代产品、我们将随时向您通报该产品系列的任何新更新。 如果您有更多问题、请联系您当地的 TI 销售代表了解详情。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意与我们分享哪些 USB-IF 合规性要求? 器件停产前多久?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、  

    很遗憾、这些器件不支持最新的 PD 规范(PD3.2)、并且由于补丁空间的原因而无法进行升级。  

    器件不会停产、请参阅 此处的 TI 政策。 

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Aya、感谢您的透明度。