This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102EVM:原理图问题

Guru**** 2866260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486719/lmk3h0102evm-schematic-question

器件型号:LMK3H0102EVM

工具与软件:

您好!

我们发现 EVM 原理图 P32输出通道0和1的元件配置为何不同?

的说明 OUT0 P/N 使用电阻器(R)和电容器(C)、而用于 OUT1 P/N 、仅使用电阻器(R)。

这种区别的目的是什么? 保留该 RC 的目的是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们的 EVM 配置为具有 OUT0交流耦合和 OUT1直流耦合以进行评估。 如果需要、客户可以更改这些电阻器和电容器。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    我还有一个有关 EVM 设置的问题、我们使用自己的 MCU 设置 0x9位[11:9]设置为0x2、以将 SSC 调制设置为-0.25%。

    但设置始终失败、我可以在设置该寄存器之前知道吗、我需要注意什么吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    除了 R9、必须将 R4[0]设置为1才能启用 SSC。 我建议在 R4前设置 R9。

    此致!

    CRIS