This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:帮助使用 TPS55288进行仿真

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486900/tps55288-help-simulating-with-tps55288

器件型号:TPS55288

工具与软件:

大家好、

我在学校尝试使用 TPS552882开发一个电路、因此我想进行一个仿真。 但我发现你们只有 TPS55288 PSpice 模型可用。 所以我尝试使用它,但它不可能实现任何结果,因为文件是加密的。 我曾尝试使用 LTspice 和 Tina TI、这些都是我可以访问的工具、但都不起作用。  

我想知道我是否可以访问非加密版本、或者您是否有任何用户指南可供我尝试以至少 Tina 可以阅读的方式对其进行转换。

感谢您的帮助。 祝你度过 美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lunara:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我们无法直接通过论坛共享未加密模型。  这需要与德州仪器(TI)签订保密协议。

    如果您已经拥有保密协议(或需要创建保密协议)、请 与您创建保密协议的 FAE 或营销联系人联系、以便他们可以请求未加密的模型、然后将其发送给您。

    很抱歉给您带来不便。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    FAE 需要来自学校/公司? 我对这件事不太了解,我是一个大学生。


    感谢您的帮助。 祝你度过 美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lunara:

    很抱歉、如果没有 NDA、我们无法共享未加密模型。 您可以尝试使用 Webench 或 PSpice 仿真电路、而计算工具可在产品页面上找到、帮助设计外设参数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的 帮助和澄清。 我将尝试使用一些东西进行模拟、但我们已经购买了部件、以便以物理方式构建它。 我们只是想先进行测试、这样我们就不会损坏任何东西。

    谢谢你。 周末愉快!