工具与软件:
嗨、团队:
我有一个关于 TPS4H160-Q1的问题。
TPS4H160-Q1可以在全部4个通道上同时运行多大的电流?
了解最高温度下的行为是最好的方法。 遗憾的是、由于 R_DS_ON 较高、这里会有大量的功率损耗。
您能对此发表评论吗?
此致、
Rosario
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我有一个关于 TPS4H160-Q1的问题。
TPS4H160-Q1可以在全部4个通道上同时运行多大的电流?
了解最高温度下的行为是最好的方法。 遗憾的是、由于 R_DS_ON 较高、这里会有大量的功率损耗。
您能对此发表评论吗?
此致、
Rosario
您好、Alan:
我刚刚收到了 TQ 的反馈。
请您对此反馈发表评论吗?
这是邮件:
_________________________________
每个通道的电流就足够了。 我不确定是否可以在几乎最大电流下同时运行全部4个通道。 在本例中、每通道需要大约2A 的电流。 当我使用数据表中的 R_DS_ON 计算块 P_LOSS = I²* R_DS_ON 的功率损耗时、我得到每通道1.12W、因此整个元件的功率为4.48W。 这对我来说似乎很高。 当然、这是由于 R_DS_ON 较高、对于类似的数据块、有时明显更低。

_________________________________
此致、
Rosario
您好 Rosario
rON x square (负载电流)
功率损耗为0.160 x SQUARE (2A)= 0.64W、结至环境之间的温差为0.64W x 32.7C/W = 20.93C。
对于4通道4 x 0.64 = 2.56W 温差2.56W x 32.7C/W = 83.71C
在最坏的情况下、您可以参考这里
BR、
艾伦