This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695204PFBR 唤醒问题–REG1电压变化和放大器;焊接新 IC 后的电芯电压波动

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487097/bq76952-bq7695204pfbr-wake-up-issue-reg1-voltage-variations-cell-voltage-fluctuations-after-soldering-new-ic

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我们在使用 BQ7695204PFBR 解决方案 STM32U5 MCU 需要多长时间 SPI 通信 . 当我们将新的 IC 焊接到电路板上时、我们会观察到其唤醒过程中存在不一致的行为:

  1. 有时是 REG1输出为3.3V (AFE 打开时预期)。
  2. 其他时间、 REG1降至0.11V (AFE 显示为 OFF)。
  3. 偶尔、 REG1升至6V 这似乎是意料之外的。
  4. BREG 和 REGIN 水平也有所不同 有时用于测量 7V 而其他时间 1.5V .
  5. 电池电压也会波动 LMFC 时的峰值。
  6. 我们有 连接到 REG1输出的 LED 指示灯 、确认 AFE 何时打开。

问题:

  1. 什么是 默认出厂配置 模型 BQ7695204PFBR IC 何时首次加电?
  2. 应该是什么 预期 REG1电压 处于未配置的状态?
  3. 这可能会导致什么原因 REG1、以显示0.11V 或6V 以及 电芯电压波动
  4. 我们应该如何正确 放置并焊接一个新的 IC 以确保可靠运行?
  5. 有没有推荐的方法 上电序列 或者 唤醒程序 想要购买新的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam 您好

    Unknown 说:

    对于'04器件、默认电压应为3.3V。

    Unknown 说:
    可能是什么原因 REG1、以显示0.11V 或6V 以及 电芯电压波动 ?[/报价]

    是否有损坏或外部电压导致电压升至默认值以上?

    Unknown 说:
    我们该如何正确操作 放置并焊接一个新的 IC 确保可靠运行?
    [/quote]

    请小心焊接并使用符合 ESD 标准的方法。

    Unknown 说:
    是否推荐 上电序列 或者 唤醒程序 对于新的 IC?[/QUOT]

    没有一个特别的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的快速回复。 我会进行一些测试、然后将我的结果告知您