This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:满载条件下的电路板启动问题

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482382/ucc256404-board-startup-issue-with-full-load-condition

器件型号:UCC256404

工具与软件:

您好!

我们将 为我们的应用使用 UCC256404DDBR 控制器。 该转换器为12V 和4.166A (50W)。

我们参考了 反馈环路补偿的 UCC25640EVM 原理图。

目前、LR 的值为24uH、CR 为66nF、VCR 电容值为180pF (上限)和10nF (下限)。 RSNS 电阻器为360Ohm、串联电容器为150pF。 软启动电容器设置为180nF。

根据这些值、我们可以得到无负载条件下的12V 输出。 当我们直接在4.16A 的满负载下设置电子负载时、我们不会获得输出。 观察结果是栅极脉冲没有正确生成、并且   UCC256404DDBR 的 VCC 引脚 显示大约25V 的电压。 在空载条件下、我们启动电路板时将获得12V 输出、当我们缓慢增加负载时、我们将获得预期的结果、VCC 引脚将显示由偏置绕组提供的所需电源电压(设置为15V)。

当我们使用非常低的 RSNS 值(大约75欧姆)时、我们无法提供短路保护/过流、但电路板可以满载启动。 另一方面、我们试图将 VCR 电容器从180pF 增大到680p 或1n 左右的值、这稍有帮助、但根据设计计算器、上部 VCR 感应电容器的建议值约为350pF、我不确定但增大该值可能会导致未知问题或不存在。

暂时我不使用 BW 引脚的偏置绕组检测功能、当前我使用了 BW 分压器的上电阻为66.5K、下电阻为5.76K 欧姆。 根据匝数比、预期的偏置绕组电压为15V。

在满载测试时发生的这个启动问题、您可以提供帮助吗? 请建议 VCR 设置的值、FB 补偿电路或 RSNS 会有所帮助。

谢谢!

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Namita:

    需要调整 VCR 电容器、以便在满载时、在最小输入电压下、VCR 峰峰值应接近5.5V。

    您将必须使用设计计算器来计算 ISNS、VCR 和 Compensation 的初始值、并根据评估结果最终确定这些值。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikantan、

    通过调节 VCR 盖、我可以解决此启动问题。 但现在我们面临的另一个问题是突发模式。

    负载为80%时、当输入交流127V 时、控制器会进入大约突发模式。  

    目前、LR 的值为24uH、CR 为66nF、VCR 电容值为280pF (上限)和10nF (下限)。 RSNS 电阻器为360Ohm、串联电容器为150pF。 软启动电容器设置为180nF。 Lm 值为192uH。

    您能帮忙解决这个问题并告诉我们需要调优什么元件来避免这种突发模式吗?

    谢谢!

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Namita:

    您可以尝试移除上部 LL 引脚电阻器。 这会使 BMTL 和 BMTH 为0.2、这是最低突发阈值。  

    此致

    Manikanta P