This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如何使用寄存器调节电流

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486786/bq34z100-how-can-i-scale-the-current-using-register

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!
我使用 BQ34Z100 EVM 来调节电流。 我的设置涉及16节电池、一个51.2V 电池包和一个100Ah 电池。 根据数据表、PACK 配置寄存器中有一个"X10"位用于调节电流、但我在 bqStudio 工具中找不到"X10"位。

如何使用该寄存器调节电流(在本例中、使用 STM32)、或者是否有替代方法来实现正确调节?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用的最大放电电流是多少?

    您使用的是什么固件版本?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我正在使用固件版本1.3.127、并找到 BQ34Z100、但数据存储器中存在一些不一致的地方

    -我还尝试了版本1.3.101、但我只能找到 BQ34Z100-G1、而不能找到 BQ34Z100。(两个版本之间的 Pack 配置寄存器有差异。)

    -最大放电电流50A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.3.127是您正在运行的 BQstudio 版本。 我指的是已上传到 BQ34z100的固件。 有3个版本、0.07这是原始固件、0.16这是 G1固件、2.02.31这是 R2固件。 每个 FW 都有相应的 TRM、因此您可能发现了错误的 TRM。 通过查看哪个器件 BQstudio 自动检测、可轻松识别您正在运行的固件版本。  

    应该注意的是、当参数不在该参数的最小和最大允许值范围内时、电流标度不会调节所用的电流读数。 您将需要更改检测电阻并校准。 务必不要超过 SRN/SRP 引脚上的电压。  

    此致、

    Diego