This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:预期输出电压为1.8V、测量值为2.44V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62802, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487157/tps62802-output-voltage-expected-1-8v-measuring-2-44v

器件型号:TPS62802
主题中讨论的其他器件: LSF0102

工具与软件:

您好!

对于固定1.8V 输出和5V VIN、使用 TPS62802、我们会看到输出电压为2.44V。 EN 连接到3.3V。 尝试在 VSEL 至 GND 之间连接0Ω 和10K 电阻器。 仍然是相同的输出。 从 VSEL 完全移除电阻器、 根据数据表、输出为3.3V。

这是 IC、带有 XR 标记。

对可能出现的问题有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    VSEL 至 R0507以及返回到 GND 的布线上可能具有较大电感。 您能否通过在 VSEL 和 GND 引脚之间靠近 IC 的位置创建一个小短路来进行实验?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现该问题是由 LSF0102将电流灌入 PP1V8节点导致的、降压转换器无法处理该电流、从而导致电源电压下降。 提供放电路径解决了输出电压问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    很高兴知道您能够解决它。 我将继续、关闭该线程。

    此致、

    Varun