This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:通过嵌入式处理器进行电流校准

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486468/bq34z100-g1-current-calibration-via-embedded-processor

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

我们在校准产品中的 BQ34100-G1电量监测计 IC 时遇到了一个问题。

基本上、当没有电流流入/流出电池时、电量监测计会报告某些装置的5mA (5mA 分辨率)。 这是我们的产品所需的校准过程中最关键的部分。 读取0mA 失败会导致单元出现故障。

 我们已将数据提交到 TI 服务器、并且正在使用提供的 Golden Image 文件。 该接口由产品的处理器编程到 BQ34Z100-G1中。

 我们的处理器是否可以运行某种算法或代码来校准电流检测并在没有电流时为我们提供0mA 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    您似乎想要读取低于5mA 的电流、您可以通过降低设置为5mA 默认值的死区电流来实现这一点。 通常、我们建议将其保留为5mA、因为它适合大多数应用、但降低它会使您看到较低的电流值。 您还可以重新运行校准、以获得更准确的电流读数。

    谢谢!
    艾伦


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当分辨率设置为5mA 时、我们可以读取0mA 的电流。 这个问题是由于组件间的公差引起的变化引起的。 我们的故障率(读取5mA)约为30%。 70%的单元在没有电流流入/流出电池的情况下读取0 mA。 我们要尝试实现的是电流的标幺值校准。 这必须由器件的处理器来完成。 我已经使用 TI Battery Management Studio 确定可以执行电流校准偏移、并且 BQ34z100-G1报告的电流会产生0 mA 读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    当您更改死区电流时、分辨率没有降低、当前从响应来看、您似乎遇到了校准问题。 我会在 BQstudio 的"Calibration"选项卡中重新运行校准。 如果您的校准确实是问题的原因、则另一件事是您可能必须重新执行 GPCCHEM、以再次确认您的 ChemID 是正确的选择、并重新运行学习循环以再次确认。 读取5mA 及以下时出现30%的误差不是产品内的正常容差。 同时、还应检查缩放寄存器、并确保所有其他寄存器都遵循您设置的相同比例因子。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本应该更清楚一点的。 当我说我使用的是 Battery Management Studio 时、我应该会提到评估板上的那个东西。 此想法是为了确认可以校准 BQ34Z100-G1以读取0mA。 我对 BQ34Z100-G1进行了编程、以获得电流失调、然后我使用 Studio 对其进行了校准。 它可以作为概念验证正常工作。 我现在需要能够将该功能传输到单元的处理器。 处理器通过 I2C 与 BQ34Z100-G1通信。 我在 Studio 校准 BQ34Z100-G1时捕获了 I2C 流量、但我认为(我不认为)我们的软件部门编写代码供处理器实现 I2C 流量过于密集、以至于我们的软件部门无法编写代码来实现 I2C 流量。 这就是为什么我问是否有现有算法或一些可编程到处理器中以校准电流测量的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    电池电量监测计没有相应的代码、德州仪器(TI)支持的唯一接口是 BQstudio、该接口之外的任何内容都需要由用户端创建 如果您遇到校准问题、我们建议计算20个器件单元、并对每个单元中的参数取平均值、然后使用这些更新的值刷新这些决赛单元。 您还可以参考通过 EVM 接收的值、以查看您的终端上是否存在传感电阻器和容差/值的硬件问题。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    请参阅下面的消息