This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:内部 ADC 测量误差

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487188/bq25820evm-internal-adc-measurement-error

器件型号:BQ25820EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

使用 BQStudio 和提及的 BQZ 文件、ADC 寄存器(VAC_ADC、VBAT_ADC< IAC_ADC 和 IBAT_ADC)读数与实际测量值不匹配。  VAC_ADC 和 VBAT_ADC 读数比使用 DMM 测得的值低200mV、而 IAC_ADC 和 IBAT_ADC 读数明显低于测量值(IAC 为215mA 读数与测量的395mA 读数、IBAT 为360mA 读数与测量的510mA 读数)。 它配置为2S 电池配置(JP1=OPEN、JP2=56K)。 由于我尚未更改任何检测电阻器(输入 R2=0.002欧姆和电池检测 R24=0.005 欧姆)、那么这可能是什么问题?  我已经验证了16位二进制补码字是否与显示的值(V 或 mA)匹配、但仍然显示的值与测量值不匹配。 芯片版本为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    我们不规格 ADC 通道的精度。 建议使用专用电池电量计或其他仪表来准确测量 VAC、VBAT 或 IBAT。ADC 主要用于提供电压和电流电平的通用指示器、不应依赖客户的系统。

    此致、

    Christian。