This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:我的设计中的阶跃响应不良

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472203/tps562242-bad-step-response-in-my-design

器件型号:TPS562242

工具与软件:

我为 PCB 设计了一些降压转换器、尝试遵循数据表中指定的设计指南和建议的值。 在测试对瞬态消耗和纹波电流的响应时、我得到的值非常高。 什么原因可能导致该问题? 主要是布局问题还是与元件选择相关的更多问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡、

    请您将原理图分享给我吗? 工作条件是什么?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然! 我遵循了数据表中建议的元件值。 在步路时、我尝试遵循数据表和设计指南中提供的基本草图。 在电压方面、它是准确的、但瞬态响应和噪声太可怕了。 提前感谢您的帮助!









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    工作条件下的 Vin、VOUT 和 IOUT 是什么?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起误解。 运行条件为:
    输入电压:12V
    输出电压:5V
    IOUT:标称值0.5A、峰值1.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的反馈。 请让我核对一下您的示意图、然后在这些天再给您回复。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    原理图很好。 有关布局、请查看以下评论:

    为减少布线阻抗、VIN 和 GND 布线越宽越好。 从散热的角度来看、宽阔的区域也是有利的。

    将输入电容器和输出电容器放置在尽可能靠近器件的位置、以尽可能减小布线阻抗。

    为避免噪声耦合、FB 节点的布线应尽可能小。

    您可以在数据表8.4.1中找到一个布局示例。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第8.4.2节中的图8-16在示例布局方面非常模糊。 我尝试了以下图8-16如上一答复的附图所示。 我想知道廉价的输出电容器是否是错误阶跃响应的原因? 这是我唯一关心的问题、因为输出纹波是可以容忍的、尽管输出纹波很高。 也可以归咎于电感器吗?

    提前感谢您的时间和帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遇到过稳压器停止工作并使输入轨短路的情况? 我已经发生了两次了,原因是未知的。 稳压器是否会因输出响应不稳定而造成自身损坏、是否可能损坏、或者是否可以针对不稳定的输出提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您是说器件会损坏并且 VIN 引脚短接至 GND 引脚?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、该器件将 VIN 短接至 GND。 稳压器是因为输出响应不稳定还是完全属于稳压器可能因这种方式而发生故障的输入情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    一般来说、这与不稳定输出不相关、但如果 VIN 到 GND 短路、我建议您可以通过以下方式进行检查。

    VIN 电容器距离过远、导致 SW 尖峰过高或负值过大、从而导致 LSF 或 HSF 损坏

    输入电压浪涌/ESD

    输入电源性能不佳

    电感器饱和电流太小

    外设元件缺失/质量问题(Vin 电容器、引导电容器、FB 电阻器等)、导致内部逻辑正常运行

    IC 引脚对引脚短路、导致 EOS

    焊接质量问题会导致元件开路/短路、IC 引脚开路或引脚对引脚短路

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我认为这是具有负瞬态的输入电源不良。 即使我有一个串联的反向阻断二极管也是如此。 我认为这还不够快。

    关于输出不稳定的常见问题解答。 一个具有高 ESR 或在高频下高度降额的廉价电容器是否是不稳定的原因? 我倾向于这是原因,但我不能肯定它可能导致这些类型的输出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡、

    我建议您遵循数据表 LC 表。  一般而言、当我们设计器件时、我们在实验中对几种 LC 组合进行仿真并验证其中的几种组合、然后数据表中建议使用这些组合。  一般而言、当我们设计器件时、我们在实验中对几种 LC 组合进行仿真并验证其中的几种组合、然后数据表中建议使用这些组合。

    请参阅以下应用程序进行稳定性检查:

    简化 稳定性 检查(修订版 B)

    有关 DCAP 稳定性设计、请参阅以下应用:

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计-第1部分

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的答复。 如前所述、我尝试遵循数据表中所述的所有内容。 元件值、电感器额定值、布局指南和建议等 我有一个小实验室、无法进行大量测量、这就是我在这里请求帮助的原因。 简化稳定性检查并不是很有用、因为我知道我的系统不稳定。 D-CAP2和 D-CAP3的稳定性分析和设计是一个非常通用的文档、远离具有 D-CAP 控制模式的转换器的一般传递函数、此文档用处不大、因为它不能为大多数传递函数提供值。

    此致、Ivan。