This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:堆叠上的保护架构和高电流 BQ76952

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481154/bq76952-protection-architecture-on-stack-up-and-high-current-bq76952

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
 
我们将使用 BQ76952和 BQ76942  AFE 设计 BMS。 我们之所以 堆叠起来、是因为我们需要将电池组配置在20-24 S 左右。说实话、我们仍然困惑如何选择保护架构、例如低侧或高侧。  电池组应 在150A 时继续放电、并以一半的电流充电。 您能给我们一些关于这方面的建议和关键方面吗?

感谢您关注此问题。 我们渴望与您的团队协作以找到解决方案。 我们等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fairuz:

    该器件内置集成式高侧 FET 驱动器;但是、我们的器件也可配置为驱动低侧 FET。

    这里有一些资源可以帮助您做出决定:

    1. 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2设计注意事项
      1. TIDA-010247参考设计
    2. 如何为高电芯数工业应用堆叠电池监测器
    3. 在 BQ769x2电池监测器系列中使用低侧 FET

    此致、
    Alexis

    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      谢谢、我们阅读了一些您的参考设计和应用手册。 我们决定采用高侧保护。 我对 DSG 和 CHG 上的分立式电路有很多疑问。 我阅读了 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2的设计注意事项。 然而、我仍然困惑它们的逻辑工作原理。 您能详细解释一下吗? 例如:

      1.参考设计有单独的接地、TOP_REG1和 BOT REG1上的电压是多少?

      2.看到电路我感到困惑,哈哈,你能解释清楚吗?
      3.在"BQ769x2常见问题解答"文档中、该文档称"高侧应用、CHG 和 DSG 引脚电压是所连接电池组的电压加上电荷泵提供的电压。" 我要分离一半的电池组、因此每个堆叠32V。 那么、每个 AFE CHG 和 DSG 能否产生大约41V 的电压? (我要在 Settings:FET:Chg Pump Control[LVEN] 11V 下进行配置)

      我希望你能理解所有的问题哈哈。 谢谢好友、我将等待您的回复。

    2. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Fairuz:

      1. 该参考设计具有单独的接地、TOP_REG1和 BOT REG1上的电压是多少?

      对于 TOP_REG1和 BOT REG1、REG1电压都应为3.3V。 相关信息、请参阅 第2.1节数据通信 堆叠式设计注意事项 应用手册。

      2. 我很难看到这个电路、哈哈、你能解释清楚吗?

      您要求对电路的哪个部分更清楚?
      首选 3.1放电 MOSFET 导通和关断过程 和以下各节将更详细地介绍电路、以帮助您解释设计。  

      3. 在"BQ769x2常见问题解答"文档中、该文档说"高侧应用、CHG 和 DSG 引脚电压是所连接电池包的电压加上电荷泵提供的电压。" 我要分离一半的电池组、因此每个堆叠32V。 那么、每个 AFE CHG 和 DSG 能否产生大约41V 的电压? (我要在 Settings:FET:Chg Pump Control[LVEN] 11V 下进行配置)

      如果将电荷泵配置为11V、则可以预计 CHG 和 DSG 引脚会约为所连接电池组的电压+ 11V。

      此致、
      Alexis

    3. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      好的、非常感谢