This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:Css 上限

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487025/tps55340-css-upper-limit

器件型号:TPS55340

工具与软件:

CSS 值建议为" CSS 可以从10nF 到0.22uF、具体取决于您的需求。" 此外还有一个应用手册、即 CSS 基于不同的拓扑结构。

如果我在升压拓扑中使用 TPS55340、则 CSS 值的限制是否与告知的相同?  

如果升压拓扑中可以使用更大的电容值、那么上限有多大?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我没有看到 CSS 有硬性限制。 我之前看到过使用2.2uF 的应用。

    请在下次启动之前检查 CSS 是否可以完全放电。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的建议。  我将尝试它。

    此致、