This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:使用 LM5156的反激式转换器设计存在的问题

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486897/lm5156-issues-with-flyback-converter-design-using-lm5156

器件型号:LM5156

工具与软件:

您好!

我使用 LM5156设计了一款具有以下规格的反激式转换器:

  • 输入电压: 22-36V
  • 输出电压: 高达125V (通过电流注入进行调节)
  • 最大输出功率: 125瓦

我在尝试增加输出电流时遇到了问题。

在某个时刻(大约6A)、初级绕组电流开始趋于稳定。

我已经尝试了不同的自制变压器,但结果是一致的。

具体来说、我尝试了使用匝数比为1:1.5的20µH 和10µH 变压器、采用铁氧体磁芯材料61和67。

附件是一个说明问题的图像:

  • 通道1: 驱动 MOSFET 栅极
  • 通道2: 次级侧变压器电压
  • 通道3: 初级侧变压器电压
  • 通道4: 初级侧电流

如果您有任何见解或建议、我将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、  

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否附上 您的设计原理图?

    此外、应 共享 所用变压器的饱和电流额定值。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我可以私下给您发送原理图吗?

    我还使用饱和电流为16A 的 Wurth 变压器(型号750311783)对其进行了测试、并获得了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    感谢您的反馈。
    您可以通过在 e2e 上的直接宣传用语分享原理图。
    只需单击 Hassans 个人资料,然后单击"发送私人消息"。
    由于 Hassan 今天可能无法访问、您可以将文件发送给我、我将在下周初审查设计。

    谢谢、此致、
    Niklas