This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169DCKR -控制引脚

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487521/tps61169-tps61169dckr---control-pin

器件型号:TPS61169

工具与软件:

您好!

我们 在应用中使用的是驱动器 TPS61169DCKR。  
除了 PWM 信号外、我们是否可以使用模拟电压(范围:1.2V 至3.3V)驱动 CONTROL 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    抱歉、CTRL 引脚无法识别用于调整亮度的模拟信号。

    BR

    Patrick