This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:滞后电流控制 IC - MP2480的替代产品

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487191/lp5036-hysteretic-current-control-ic---alternative-to-mp2480

器件型号:LP5036

工具与软件:

您好!

我很难找到德州的滞环电流控制 IC。 MP2480正是我需要的、但我更喜欢使用 TI IC、因此如果 TI 有的话、我更喜欢使用它。 您能否建议一些可以作为替代方案的器件型号?

谢谢!

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    建议使用 具有调光选项的 TPS92200 4V 至30V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压 LED 驱动器。

    如果需要更高的输出电流、建议使用  具有电感式快速调光和展频功能的 TPS92205x 65V、4A 降压 LED 驱动器。

    此致、

    Felix