This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:输出电流很小。

Guru**** 2414200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485938/tps25810-the-output-current-is-small

器件型号:TPS25810

工具与软件:

大家好、

我的客户希望在 DFP 模式下使用5V2A 的充电器。 下面是 sch、它支持5V3A、与数据表中的 sch 相同:

现在他们测试了输出电流仅为1A。 当充电器更改为其他充电器时、充电器处于正常状态、充电电流约为2A。

此外、为了避免 T1的影响、他们将其短路、但结果相同:1A。

输出电压波形如下图:

您是否有任何想法来检查问题?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一名团队成员将很快对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月亮、

    电流限制将取决于 Type-C 电缆提供的 RD。  如果 RD 是22K、则目标电流为1.5A、因此限值将接近2A。  如果 RD 是5.1K、则目标电流为3A、电流限制将接近3.8A。   

    如果不知道 CC1或 CC2上的电压、就无法判断电流限制将是多少。

    您能否在 CC1/CC2上提供电压?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 该问题会在重新操作组件后得到解决。