This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:可能断开电池与系统的连接:避免清空电池或使电池启动

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484950/bq24800-possibility-to-disconnect-batteries-from-system-to-avoid-emptying-them-or-battery-boot-up

器件型号:BQ24800

工具与软件:

您好!

我想知道是否有办法断开电池与系统的连接。 根据数据表中推荐的设计、无论晶体管状态如何、两个上部晶体管的体二极管都会将电池连接到系统电压。

在本例中、 插入两节3.3V 的串联电池、 总输出为6.6V。

这意味着即使将仅电池升压模式移除至12V (在0x3B 14:15中检测到 Vbat 耗尽阈值)后、电池仍将保持连接到系统、并将在系统中缓慢清空、并在制造商建议的用于防止损坏的端子上传递最低电压(在我的情况下为2V、串联:4V)。  

这也意味着、插入电池后、系统和 BQ24800就会启动、因此在电池电量未完全耗尽时无法将其关闭。

这似乎是一个共同的问题、过去已经找到了可能的解决办法。 你知道吗?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我正在研究这个问题、并将在我收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    是否启用低功耗模式?

    这将有助于降低纯电池模式下的静态电流。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。  
    备份期间不能启用低功耗模式、因为它与仅电池升压模式不兼容。 当达到电池阈值时禁用电池升压模式、我可以。 但晶体管仍将电池连接到系统总线、从而使它们能够在整个电路板上放电。  

    我只是想知道为什么有一个电池阈值来检测电池电压何时过低、但该阈值仅用于停止升压、不能防止稍后发生的欠压对电池造成损坏。 是否有办法在达到电池阈值且禁用升压模式时也会断开电池与系统总线的连接、从而断开 BQ24800的 VCC? 也许可以通过在 BATDRV 或 HIDRV 中添加另一个晶体管?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我们无法完全消除静态 电池电流。 您需要实施电池监测器或电量计等外部电路、以便在电压过低时停止电池放电。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    好的、我们将实施自己的电路来断开电池与系统的连接。

    谢谢。