This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922050:LED 驱动器建议

Guru**** 2604305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS922050, TPS2372, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468461/tps922050-led-driver-recommandation

器件型号:TPS922050
主题中讨论的其他器件: TPS2372TPS922052、TPS922054

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 TI TPS2372和 ST 电子设备 LED6000来设计 POE 照明解决方案。 不过、我已经意识到 LED6000用于驱动1个或2个高功率 LED、不适合4ft、40W LED 条。 我遇到过 TPS922050、但我想确认它是否是符合我需求的最佳驱动器。

以下是我的要求:

  • 输入电压(VIN): 50-57V
  • 输出电压(VOUT): 50-57V
  • 调光: PWM
  • 电源输出: ≥90W
  • 多个输出将是一个很大的+

如果有任何建议或建议、我将不胜感激。

感谢你的帮助。

此致、
Jeremy Dufresne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家因农历新年不在办公室,他将在2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    我比预期的要早回到办公室:)

    对于≥90W 功率输出、TPS922052/3是可能的解决方案。 TPS922050/1无法输出如此高的功率。

    您希望的功率输出的上限是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    鉴于 PoE 每个端口90W 的限制、您认为我们的 LED 驱动器最佳选择是什么?

    将多个端口组合在一起以实现更高的功率是否是可行的方法?

    期待您的意见。

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    如果最大功率输出为90W、 则我建议在此处使用 TPS922052/3。

    此外、您还可以将多个 TPS922050/1组合在一起以实现如此高的功率输出。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于数据表以外的设计指南、您建议我们遵循什么?

    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    如果您想选择 TPS922052/3、我建议您浏览此 E2E 主题中列出的常见 问题解答-[常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我有一个关于 TPS922054是如何工作的问题。 根据我的理解、它是基于电流的。 我想知道、如果 Rsense 为0.05欧姆、TPS922054是否会尝试在导通时间推高4A、或者电流是否随 PWM 输入而变化。

    当我们将 LED 条连接到我们的系统时、我们遇到了问题、无论 PWM 输入是什么、LED 条都会以最高亮度闪烁一次、然后变得非常暗。 我的电压从55V 降至34V。 LED 条在40W 下的额定电压为48V-60V。

    这是我的原理图。 如果您有任何可能导致此问题的因素、请告诉我。




    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    如果 Rsense 为0.05 Ω、则 LED 电流设置为4A。 如果您选择 PMW 调光、 当 PWM 引脚上的 PWM 输入信号从低电平变为高电平时、内部 NMOS FET 开始开关、而电感器电流会上升到确定的值。 然后、只要 PWM 输入信号保持高电平、LED 电流就会调节到确定的值。 当 PWM 输入信号从高电平变为低电平时、内部 FET 关断、导致电感器电流降至零。 只要 PWM 输入信号保持低电平、内部 FET 会保持关断状态、并且 LED 电流保持为零。

    [报价 userid="608036" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468461/tps922050-led-driver-recommandation/5704394 #5704394"]我有关于 TPS922054工作原理的一个问题。 根据我的理解、它是基于电流的。 我想知道、Rsense 是否为0.05欧姆、TPS922054是否会尝试在导通时间推高4A、或者电流是否随 PWM 输入而变化。[/报价]

    请您澄清发生该问题时的测试条件吗? 我不确定是否存在 VIN 为34V、LED 灯串电压为48V ~ 60V (12个~ 20个 LED)的情况?   

    当我们将 LED 条连接到系统时遇到问题、LED 条在最高强度下闪烁一次、无论 PWM 输入是什么、LED 条都变得非常暗。 我的电压从55V 降至34V。 LED 条在40W 下的额定电压为48V 至60V。[/报价]

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 LED 棒连接到 TPS922054的输出时、电压从55V 变为34V。 它是一个4英尺的 LED 条,大约260个 LED 串联和/或并联。 它们具有2.5V 正向电压和大约40W 的电源、就在750mA 附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    从您的问题描述来看、好像即使 ADIM 始终为高电平、PWM 始终为高电平、LED 条会变得非常暗? 如果是这种情况、您可以先尝试将 TEMP 直接连接到 AGND 以禁用热折返吗? 我想知道是否触发过热保护。

    或者您可能不确定是什么意思、即使 PWM 为低电平、但 LED 非常暗。 如果是这种情况、请重新设计 UVP 电阻器: 请勿设计值太小的 R_UVP1和 R_UVP2。   因此、您可以参阅此 E2E 主题。 经验法则是、您可以将 R_UVP1和 R_UVP2的总和设计为约1M Ω 或2M Ω、这通常是一个良好的起点。

    您可以告诉我您该应用的 VIN 范围吗?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我更改了我拥有的10K 的 UVP 100K、它解决了我的问题。 我们的 VIN 介于48V 和60V 之间、通常约为55V。 如果您有 R_UVP1和 R_UVP2的值推荐、我们将随时乐意改进我们的设计! 如果您查看我的原理图、看到一些值会发生改变、也是如此。

    感谢您的帮助!
    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    很高兴知道问题已解决! 如有任何进一步的支持需求、请随时告诉我!

    BRS

    卢西亚