This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:单节碱性电池应用-最大程度地耗尽电池的电量。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477463/tps61299-single-alkaline-battery-application---draining-the-most-from-the-battery

器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件:TPS61200

工具与软件:

数据表表明该芯片具有"输入工作电压低至150mV、信号 Vin > 0.7V"。

如果应用使用电压超过0.7V 的单节 AA/AAA 电池启动(且 Vout 设置为3.0V)、是否有可能具有将该电池漏电压降至150mV 的电路? 我假设必须使用 Vout 来使 Vin 和 EN 以某种方式保持在阈值电平以上。 我想我知道如何做到这一点、但最好能看到一些推荐的方法来做到这一点。

一般来说、拥有更多不同的应用电路会很好(PS 这是由单个柠檬为电路供电的出色芯片...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    您可以参阅此应用的应用手册、其中全面介绍了设计该应用的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计:基于 TPS61299的超低电压(150mV)启动设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、我已经看过该应用手册。  这可能是我缺乏理解、但我对该应用说明的一个方面感到困惑。 当 Vin = 0.7V 时、 如果电源仅产生150mV、该电压来自哪里?

    我仍然觉得有机会拥有一些简单的"烹饪书"示例来说明如何使用此芯片。 以下是一些建议:

    1.显示单节 AA/AAA 电池如何在电池电压降至0.7V 以下时为电路供电的电路

    2.电路使用两节 AA/AAA 电池,但它们不是串联的。 该电路首先耗尽最弱的电池

    3.对于一些乐趣,一个电路,显示如何运行微处理器(或闪存一个 LED)从一个柠檬

    在过去、数据手册中满是应用理念(例如旧的 National Semiconductor 数据和应用手册)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、VIN 单独供电、必须高于0.7V。 它应该独立供电..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、建议更多不同的应用电路会很有用。 在同一时间,我会给一些类似的尝试-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Philip、无论如何 Vin 应该独立供电、这个原理图不起作用。

    如果 PVIN 极低、您可以使用 TPS61200。