This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:关于 DCDC3的省电模式

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487003/tps650250-about-power-save-mode-of-dcdc3

器件型号:TPS650250

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户正在使用此器件、并且收到以下几个问题:

1.在6.9电气特性 DCDC3中、它会被设置为 mode=0 (PWM)、如下所示、这是拼写错误吗? 正确的是 MODE=0 (PSM)吗?

2.在上面,当 mode=0时,精度是二分法。 您能告诉我这个原因吗?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、  

    1.是的,这似乎是一个拼写错误。 它应该 看起来像 VDCDC1:

    "可通过电阻分压器调节输出电压 DEFDCDC3  MODE = 0 (PWM/PWM PFM) "  

    "PWM/PSM"与省电模式(PFM)相同

    2.对于较轻的负载、在 PFM (PSM)模式下输出电压纹波可能会增加。 这可能影响输出精度。
    通过提高输出电感和电容值、可以最大程度地减小此值。

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah - San:

    感谢您的答复。 它会生成 sanse。

    Teritama