This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:EMC

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486961/lm3429-emc

器件型号:LM3429

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

用户在使用基于 LM34299的升压驱动器时会遇到 EMC 问题、即当410MHz 调光达到最高亮度时、-600MHz 范围内的电磁辐射超过5dB。请帮助分析。谢谢!

Vin=28V Vout=32V1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将100pF~ 1nF 等小型陶瓷电容器与输出电 容器10uF 并联、并在电容器之间的输出侧具有约500MHz 高阻抗的串联铁氧体磁珠;