This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:不同 IC 的选择和使用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ41Z90, BQ40Z80, BQ76907, BQ25756E, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486815/bq40z80-selection-and-use-of-different-ics

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ76907BQ25756E、EV2400、 BQSTUDIO、BQ41Z90

工具与软件:

您好、TI 团队:

最近我用你们的 BQ25756E 芯片去做锂电池充电电路、我想在这个电路的基础上再增加一个电池均衡模块、使电池在充电的过程中能够达到充电功能的平衡。 目前我注意到了两款芯片:BQ40z80和 BQ76907、现在我有以下问题。

1.由于我在数字编程方面的经验较少、我想问这两款芯片中的哪一款可以让充电过程中更轻松(例如不编程、但使用默认设置)来均衡电池电量?

2.这两个芯片是否可以通过 EV2400直接连接到 bqStudio 以便进行设置、而无需 MCU 芯片和外设芯片?

3.你能提供一个更好的选择吗? 目前我有2-6个可充电电池。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行一些澄清、在说到"电池均衡模块"时、您是指主动电池平衡、电池保护等吗? 下面我附上了一些有关主动电池平衡和电池保护器模块的文档。

    1 -这两个 组件都具有电池平衡功能、根据您的电池化学成分、您可以在大多数应用中使用默认设置、但我们仍然强烈建议您在 IC 两个级别的系统中更新该设置。 但我被告知、 BQ76907的编程简单一些、但无论如何、这两种编程都是相似的。

    2-配置这两个芯片需要无 MCU 和外设芯片 、但对于 BQ76907、EV2400/调试器位于电路板上、 BQ40z80 需要购买 EV2400  

    3-i 会带来新的电池电量监测计 BQ41Z90、它是相同的编程步骤、但具有许多新的集成功能、是新的基准电池电量监测计。  

    *大多数应用不需要此功能,这会增加系统的复杂性
    https://www.ti.com/lit/an/slyt322/slyt322.pdf?ts = 174188373333331&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    电池保护器:
    https://www.ti.com/battery-management/protectors/overview.html


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    如果您说"电池均衡模块"、您是指主动电池平衡、电池保护等技术、想要了解更多信息吗? [报价]

    抱歉、有些内容不清楚、在本例中它是指主动/被动电池平衡。 对于其他保护功能、我目前并不需要它。我目前也有以下问题:

    1.之前帖子中提到的 IC (如 BQ41z90)是否会影响 BQ25756E 芯片的正常运行?

    2.如果在电池充电期间执行电池平衡、是否将电池充电连接器连接到充电电路(BQ25756E)、并将电池平衡连接器连接到平衡充电电路(如 BQ41z90)? 如果是这样、由于我只有一个 EV2400、所以我用 bqstudio 对两个芯片编程的顺序是怎样的? 目前我需要在芯片上电后对 BQ25756E 进行编程、是否可以在上电之前使用寄存器对 BQ41z90进行编程? 或者芯片加电后必须对 BQ25756E 和 BQ41z90进行编程、或者两个芯片加电后是否必须写入寄存器?

    3.我发现电池平衡功能的芯片基本上需要通过数字编程来控制、请问 TI 有没有 IC 不需要数字编程、但主要是实现电池平衡呢?

    提前感谢!