Thread 中讨论的其他器件: TPS65400
工具与软件:
您好、TI:
我对 TPS65262-2 VIN1、VIN2、VIN3的输入范围有疑问。
我在数据表中查看了4.5V 到18V 的输入范围、
但即使我向 VIN1输入5V 电压并向 VIN2、VIN3输入3.3V 电压、它也能正常工作。
我能像这样使用吗?

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我对 TPS65262-2 VIN1、VIN2、VIN3的输入范围有疑问。
我在数据表中查看了4.5V 到18V 的输入范围、
但即使我向 VIN1输入5V 电压并向 VIN2、VIN3输入3.3V 电压、它也能正常工作。
我能像这样使用吗?

谢谢你。
尊敬的先生:
如果您查看方框图、会发现 LDO 输入来自 VIN1:这可能就是为什么只要 VIN1高于 UVLO、即使 VIN2和 VIN3未超过 UVLO、您仍然可以有 Buck2和 Buck3的开关行为。 我很好奇、您是否想为 VIN1、VIN2和 VIN3配置不同的电源。 这是因为您希望实现以下序列:确保 Buck1输出就绪后 Buck2和 Buck3工作?

谢谢!
BRS
卢西亚
亲爱的卢西亚:
查看数据表中的方框图和图7-4 (V7V 线性压降稳压器和自举电压图)、如果 VIN1输入为5V、VIN2输入为3.3V、似乎没问题。
在图7-4中、高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器取决于 V7V 和 VIN1、只要 UVLO 没有问题、这似乎是可以的。
我已经将 VIN1输入设计为5V、将 VIN2、VIN3输入设计为3.3V、因此我正在检查可能出现的问题。