This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:输入 VIN 范围问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486096/tps65262-2-input-vin-range-question

器件型号:TPS65262-2
Thread 中讨论的其他器件: TPS65400

工具与软件:

您好、TI:  

我对 TPS65262-2 VIN1、VIN2、VIN3的输入范围有疑问。  

我在数据表中查看了4.5V 到18V 的输入范围、  

但即使我向 VIN1输入5V 电压并向 VIN2、VIN3输入3.3V 电压、它也能正常工作。  

我能像这样使用吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我不建议这么做、请遵循数据表中建议的做法。 确保每个器件都能正常工作。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:  

    您能否告诉我、当 VIN2、VIN3输入3.3V 时会出现什么问题?

    UVLO 是否对应于 VIN1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果您查看方框图、会发现 LDO 输入来自 VIN1:这可能就是为什么只要 VIN1高于 UVLO、即使 VIN2和 VIN3未超过 UVLO、您仍然可以有 Buck2和 Buck3的开关行为。  我很好奇、您是否想为 VIN1、VIN2和 VIN3配置不同的电源。 这是因为您希望实现以下序列:确保 Buck1输出就绪后 Buck2和 Buck3工作?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:  

    查看数据表中的方框图和图7-4 (V7V 线性压降稳压器和自举电压图)、如果 VIN1输入为5V、VIN2输入为3.3V、似乎没问题。
    在图7-4中、高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器取决于 V7V 和 VIN1、只要 UVLO 没有问题、这似乎是可以的。
    我已经将 VIN1输入设计为5V、将 VIN2、VIN3输入设计为3.3V、因此我正在检查可能出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我明白了你的观点。 在常见的用例中、我建议您可以将 Vout 连接到下一级 EN 引脚。 您可以将 TPS65400序列配置作为一个示例:

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:  

    我想知道为 VIN2和 VIN3输入3.3V 是否可以。
    VIN1输入5V。
    我问这个问题是因为我查看了方框图、看起来没有问题。
    总之、数据表规格说明 VIN 范围是4.5V 至18V、因此我想知道为 VIN2和 VIN3输入3.3V 是否可以、如果不可以、会出现什么问题。